Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我已在 c2000ware_guide.pdf 上阅读 controlSUITE
我使用的是 CCS10.1.0
可用于将使用 controlSUITE (absincos)的 V210编写的示例工程转换为当前版本的 C2000ware 的文档。
我的项目要求我在 f28379上同时运行 T-format 示例代码和 absincos 示例代码。 absincos 代码是使用 controlSUITE V210创建的、T-format 代码是在新的 c2000ware 包中编写的。
当然、我希望向前而不是向后移动、以便我使用 c2000ware 构建项目。
上面提到的 pdf 内容丰富、但是没有给我足够的信息来重新编写 gmake 和 CCS 文件以运行 c2000ware -也就是说、如果确实如此、我不理解它。
是否有人可以向我介绍有关此主题的更多文档?
感谢您的任何帮助、
Don