This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于 TMS320F28388D 的以太网 PHY 器件

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, DP83826E, TMDSCNCD28388D, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938289/tms320f28388d-ethernet-phy-device-for-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: DP83826ETMDSCNCD28388DDP83826I

我们计划使用 TMS320F28388D 设计变频驱动器。

建议使用命令重置的 PHY 器件、以便与此 TMS320F28388D 进行以太网和 EtherCAT 接口。

此致、

Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlCARD (TMDSCNCD28388D)使用 DP83822 10/100M 以太网 PHY 进行 EtherCAT 通信。 PHY 具有 242ns 的低往返(TX+RX)延迟和强大的 EMI/EMC 性能。  此设计还建议使用 DP83826E/I 作为替代10/100M 以太网 PHY。  DP83826E 进一步提高了延迟性能、确定性延迟< 216ns +/- 2ns、固定 XI 到 TX_CLK 时钟相位+/- 2ns、并具有强大的 EMI/EMC 性能、因此适用于实时应用。 有关更多详细信息、请参阅以下链接中的 DP83826数据表

    https://www.ti.com/product/DP83826E

    https://www.ti.com/product/DP83822I 

    请将上面链接的 controlCARD 用作一般设计参考。 这两种 phy 选项都应满足您的需求。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    感谢您的支持。

     DP83826E 和 DP83826I aprt 在温度范围内有何差异?

    此致、

    Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dushyant、

    最好在 PHY 论坛上提出此问题、因为我们不是 DP83xx 器件的专家。 尽管如此、我还是打开了他们的文档、似乎器件之间的唯一区别是温度等级。

    我还发现一个 e2e 帖子也是如此。  

    此致、
    Cody