This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:可通过 FSI 或随附 PLD 器件的快速以太网接口升级基于 F28335 MCU 的 ECS 模块的通信功能...

Guru**** 2631375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TIDM-02006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939047/tms320f28388d-possibilities-to-upgrade-communication-capabilities-of-ecs-modules-based-on-f28335-mcus-by-fsi-or-fast-ethernet-interface-impemented-within-accompaning-pld-device

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335TIDM-02006

尊敬的先生:

目前、我们已部署了大量基于 MCU (TMS320F28335)和 PLD (Artix 7系列)器件组合的 ECS 解决方案、这些器件通过同步操作的通信总线紧密互连、 并且通过相当多的离散信号线路(以增强 ECS 内核模块的灵活性和可配置性、并扩展 MCU 的 CPU 功能...)。 由于目标系统接口内仍有一些备用 IO 引脚(目前视为特殊保留)、我恳请您向我提供有关通过兼容 FSI 的接口(工作频率高达50MHz)升级之前描述的 ECS 内核模块的可能性的信息。 是否可以实现多个符合 FSI 标准的接口(例如 F28388D MCU 提供的发送和接收端口很少)?

此致

Nenad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28004x、F28002x 和 F2838x 系列器件中包含 FSI 外设。  它将包含在许多未来的 C2000 MCU 和某些 TI 处理器中。

    F2838x 具有8个 Tx 和2个 Rx 通道。

    F28004x 具有1个 Tx 和1个 Rx 通道。

    F28002x 具有1个 Tx 和1个 Rx 通道。

    TIDM-02006展示了 F2838x 通过 FSI 与多个 F28004x 进行通信(也将进行更新以显示新的 F28002x)

    对于不具有 FSI 外设的处理器/FPGA/PLDO、一种选择是使用 F28002x 作为桥接器。  F28002x 包含 HIC 外设。 主机接口控制器(HIC)模块允许外部主机控制器(主器件)通过模拟 ASRAM 协议直接访问器件(从器件)的资源。 它有两种操作模式:直接访问和邮箱访问。 在直接访问模式下、器件资源由外部主机直接写入和读取。 在邮箱访问模式中、外部主机和器件写入和读取缓冲器、并在缓冲器写入/读取完成时相互通知。

    因此、您可以拥有处理器/FPGA/PLD - HIC - F28002x - FSI TxRx -其他支持 FSI 的器件。