This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:功能是什么

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937891/tms320f28388d-what-is-the-functional

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我团队的控制系统首席工程师正在为运输和发电应用中的安全关键型系统设计新的控制器。

起初、我们对 F2837xD 系列感兴趣(E.E. F28379D)、但现在有一些想法可以切换到下一个系列 F2838xD (例如 F28388D)。  

在 TI 的网站上、只有 F2837x 系列的证书可用。 我们想知道 F2838xD MCU 模型是否与功能安全的 F2837x 模型一样符合安全标准。

F2838x 系列是否旨在支持与 F2837x 系列相同的安全级别(ASIL-D/SIL-3表示系统功能、ASIL-B/SIL-2表示诊断覆盖率)?

什么时候 可以获得 F2838x 系列(尤其是 F28388D)的安全证书和其他安全工具? 该问题的当前状态是什么(F2838x MCU 系列的安全认证)?

非常感谢、

Nenad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负极、

    您的问题已分配给主题专家。  7日(星期一)是美国的国庆节。  因此、您的问题的回答可能会延迟到第8个工作日结束。  

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2838x 功能安全配套资料仍在进行中。

    系统能力合规性评估(与 F2837x 相同)将于今年年底发布。

    我们不计划使用设备证书(这不是必需的)。

    您可能希望继续使用 F2837x、因为所有配套资料都已经完成并可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    事实上、F2838x MCU 比 F2837x MCU 具有多项优势(ERAD 功能、通过硬件支持的 AES 加密显著改善网络安全、用于增强连接能力的 M4协处理器、增强的 ADC 部分配置功能、更强大的 CLB 子系统-仅举几例)、 进一步提高分布式嵌入式控制系统的紧凑性。 因此、我非常感兴趣的是、您为什么不计划将 F2838x 器件作为您已经为 F2837x MCU 提供的同等级别的安全配套资料。 当安全评估员询问哪些文档可以支持我们决定将新的 DSP 内核基于 F2838x MCU (例如 F28388D 模型)时、我应该向审核员介绍什么。 迄今为止、我们的嵌入式系统已应用于许多嵌入式控制系统(ECS)解决方案、这些解决方案针对铁路行业、制药、发电/输送/控制、工业设施和所有其他安全/任务关键型系统中的静止和移动应用中的目标系统。

    我们打算在未来十年(在硬件和相关软件包方面)尽可能减少我们需要支持的硬件平台数量。 虽然两个 MCU 系列似乎提供了几乎相同的性能(除了 M4内核和连接管理器)、但我们当然希望不需要为我们的 ECS 解决方案引入额外的硬件平台、因为制造商不考虑提供新的 MCU 系列 (TI2000 Delfino F2838xD 模型)将与其先例( TI2000 Delfino F2837xD 模型)相同级别的安全配套资料作为一个值得 TI 专家额外努力的问题。

    最后、有人可能想知道、如果相应的安全配套资料无法充分证实 ERAD、双区域安全和新系列高性能 TI2000 MCU 的其他有益增强的目的是什么?

    此致

    Nenad Težak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、

    F2838x 系列旨在支持 与 F2837x 系列相同的安全级别、即 ASIL-D/SIL-3用于系统功能、ASIL-B/SIL-2用于诊断覆盖范围。

     

    可帮助设计人员在 F2838x 上实现其安全目标的安全配套资料将在21年第1季度末(Q100版本将开始生产)之前提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    非常感谢您提供的有关 F2838x 系列的目标安全级别支持的信息、以及安全配套资料将提供之前的预期期限。 提供的答案显著地说明了数字信号处理核心单元(在我们的嵌入式控制系统中)所采用的关键元件选择方面的参数、更强、更倾向于 F2838x 系列(例如选择 F28388D 模型、而不是之前考虑的 F28379D 模型)。  

    此致

    Nenad