This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-2PHILPFC:Piccolo-B 和 Piccolo-EL 控制卡有何区别? 它们是如何定义的?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-2PHILPFC, TMS320F280200, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938303/tidm-2philpfc-what-s-the-difference-between-piccolo-b-and-piccolo-el-control-cards-how-they-are-defined

器件型号:TIDM-2PHILPFC
主题中讨论的其他器件: TMS320F280200TMDSCNCD28035ISO

你(们)好。

TIDM-2PHILPFC 的设计指南时  、我们将介绍该工具。 我发现它显示"此 PFC EVM 随附 Piccolo-B 控制卡。 然而、用于 PFC 实现的控制器资源显示、Piccolo EL 也可用于实现对 PFC 级的完全控制。" (第2页的最后一段)

我想知道 C2000 MCU 的 Piccolo-B 和 Piccolo-EL 系列有何区别? 我只能找到一个图、其中显示了具有不同模型的不同世代。 但是、在哪里可以找到 这些控制卡的分类(例如-A、-B 和-EL 等)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    我认为、在本例中、Piccolo-EL 的命名是一个拼写错误(我们已经让文档/套件所有者知道它)。  这基本上指的是 TMS320F280200器件、但是该器件没有 controlCARD。

    所有 C2000控制卡的列表可在此处找到 。  在这种情况下、该套件随 TMDSCNCD28035ISO 卡一起提供、我相信非 ISO 版本可以正常工作;基于 F2802x 的 controlCARD 也可以正常工作、因为它们与我之前提到的 F280200器件的引脚等效。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matthew、

    好的、我明白了。 感谢您的快速详细答复!

    此致、