This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S 的 C2prog 问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937081/tms320f28388s-c2prog-issue-for-tms320f28388s

器件型号:TMS320F28388S

大家好、

我的客户使用 C2prog SCI 模式来简化 和编程 F28388S、CPU1没有问题、但 CM 闪存也没有问题、首次对空芯片进行编程也没有问题、 但是、第二次也是以后、将出现如下所示的错误、即无法擦除。 如果他们再次使用具有 JTAG 的 CCS 对器件进行编程、  这也是正常的、并且编程成功。  

C2prog 对 F28388 CM 内核的闪存进行编程有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    您是否检查了闪存是否受保护?  如果是、在 CCS 情况下、客户是否首先解锁?

    如果闪存已经处于已擦除状态、它是否起作用?

    我让 CodeSkin 来看看这个。  请在几天内回复。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    您是否检查了闪存是否受保护?  是的、在 CCS 情况下、客户是否首先解锁?

    -->如果 CM 闪存中有代码,则没有安全保护,这意味着不是所有的0xFF,那么它不能被 C2prog 擦除,但可以被 CCS 擦除,如果器件为空或已被 CCS 擦除, 然后、可以通过 C2prog 对代码进行编程。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    感谢您的更新。  这有助于进行分析。

    我会就此通知 Codeskin。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常好-

    您遇到的问题是一个错误、现在应该修复。

    请下载最新的 C2Prog 版本(v1.8.7-4)、如果您仍遇到 CM 闪存擦除问题、请告诉我。

    谢谢、
    心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    客户确实使用 v1.8.7并遇到此问题、您能否帮助检查最新的 C2Prog 是否存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    我只发布了错误修复版本(1.8.7-4)、希望您的客户在正式推出版本1.8.8之前确认问题已解决。

    因此、请将您的客户直接指向我们的网站以下载 v1.7.8-4:

    www.codeskin.com/c2prog-download

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    如离线讨论的那样、请尝试此更新版本、并告知我们其进展情况。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vamsi,拍,

     

    更新版本可以正常工作、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、  

    感谢您的更新。  Codeskin 将正式发布 v1.8.8。   

    谢谢、此致、

    Vamsi