This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28388D:CCS 和 TwinCAT 之间的通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938221/ccs-tmdscncd28388d-communication-between-ccs-and-twincat

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我已成功运行 f2838x_CPU1_echoback。 现在、我要将一个简单的项目应用到 echoback 中。 我想用"GPIO0"->"GPIO7"替代"Schmis1"->"Schmis8"来触发外部 LED。

您有这样的示例吗? 如果您有、请与我分享。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TRI:

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    最后、我可以通过在其中添加'GPIO_writePin (1、Switches0x6000.Switch1)'来运行外部 LED。 现在、我要将十进制数从"LEDx"发送到"Sch巫术"。

    例如、我在'LED1'中写入5、然后'Schiv1'接收值5。

    请帮帮我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 LED/开关只是位值。 如果您可以使数据、模式和速度参数适用于您的应用、这将是最快的方法。

    否则、您需要编辑对象字典和 ESI 文件以匹配所需的类型更改。 我没有任何有关这方面的具体文档。

    您可以在 http://www.ethercat.org/上找到有关了解有关 ESI 文件和其他 EtherCAT 项目的更多信息的有用文档 

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Chris。