This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 MATLAB Embedded Coder#39;s ePWM 块 PROPHETES

Guru**** 2224960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938130/about-matlab-embedded-coder-s-epwm-block-propperties

大家好,

 

我正在尝试了解 ePWM 块的死区结构。 我无法理解基本和简单的点死区时间。(我使用了 Matlab2019b 和 F28379D Launchchapd -200MHz- TBCLK:5ns)

0

‘M可以看到下图(这是一个用于 DC/DC 降压转换器的“电压控制器”

(f28379D_DCDC_Buck.slx ) ePWM 模块;

输入的死区值为20。

20的确切含义是什么? 我是说这是 TBCLK 根据以下帮助信息的计数器值,不是吗?

*实际上20秒的值是多少?  

 

谢谢

Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、

    它是20个 ePWM 周期、通常为10ns、但可以通过软件进行不同的配置。

    您可以在 TRM 中找到器件详细信息、也可以直接联系 MathWorks 支持 以获取 MATLAB 支持。

    Tommy