This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:QEP 下降沿检测

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938126/tms320c28346-qep-detection-of-falling-edge

器件型号:TMS320C28346

您好!

我想配置 eQEP 的使用、以检测上升沿后的下降沿。

我看了一下  

TMS320x2834x Delfino 增强型正交
编码器脉冲(eQEP)模块
参考指南

发现 写入值1的 QDECCTL.XCR 将允许检测下降和上升、但我希望仅检测下降。

我尝试向 QDECCTL.QAP 和 QDECCTL.QBP 写入"1"以反转这两个极性、但测试显示、无论写入的值是多少、检测都是针对下降沿。

我的问题是如何配置下降或仅边缘 QEPA QEPB 的检测。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    我认为设置 QDECCTL.QAP 或 QDECCTL.QAB 应该能够根据下图实现这一点。 您将如何进行下降沿检测测试? 另外、如何相应地配置其他 QDECCTL 寄存器位?

    最棒的

    Kevin