This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:带2个编码器的 TMS320F28034

Guru**** 2948930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938635/tms320f28034-tms320f28034-with-2-encoder

器件型号:TMS320F28034

尊敬的团队:

客户正在使用 F28034、因为他们想要添加另一个编码器、他们想知道 F28034是否支持2个编码器? 如果他们添加一些其他 IC、例如 QEP 接口 IC、F28034是否支持?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    F2803x 器件只有一个 QEP 模块、因此只能与一个增量编码器直接连接。 在 F2803x 上仿真另一个 QEP 模块时找不到任何资源。 我认为客户需要在其系统中添加另一个 F2803x 器件、以便与更多编码器连接。

    最棒的

    Kevin