This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:PWM 通道 A 和 B 上的 HRPWM

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937981/tms320f28035-hrpwm-on-pwm-channels-a-and-b

器件型号:TMS320F28035

您好!

我正在尝试为 PWM 1通道1A 和1B 实现 HRPWM。  我在文档中看到、通道 A HRPWM 可以直接实现、但是必须通过反相 通道 A 输出来实现通道 B。  但是、我需要通道 A 和 B 的独立信号。 可以通过任何方式实现这一点吗?

感谢您的帮助、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    您的问题已分配给主题专家。  7日(星期一)是美国的国庆节。  对您的问题的回答可能会延迟到第8个工作日结束。  

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    如果您希望独立控制两个高分辨率 PWM 通道、则需要使用两个不同的 PWM 模块。 例如 PWM1A 和 PWM2A。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回复。  我还注意到 SWAPAB 和 SELOUTB 位允许更改 ePWM 通道 B 的行为。  是否有任何方法可以更改 TBCTR (或 PRD、ZRO 或其他点)上的这些配置位?  

    谢谢、

    Aditya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、您可以交换 A 和 B 通道、但 对于该器件、HR 增强功能仍然只能在一个通道上工作、因此这不会对您有所帮助。  

    请为您需要的每个 HR 通道使用不同的 PWM 实例。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我没有意识到 HR PWM 仅限于一个通道。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在 ePWMB 上输出 HR 通道的补充版本、但正确的是、您没有两个完全独立的 HR 通道。

    此致、
    Cody