This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SFRA GUI 提供了不正确的穿越频率

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938658/tms320f280049-sfra-gui-gives-incorrect-cross-over-frequency

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

我不确定 Folg_cf 在这里意味着什么、但它看起来不是真正的交叉频率、这里的稳定性裕度也不正确。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    开环增益交叉频率基于 OL 图、您需要查看 OL 图而不是受控体。

    您在左侧的下拉框中选择了受控体。 您需要选择 Open Loop Plot