This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:SysConfig 缺少 SCI 的引脚多路复用选项?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937643/ccs-tms320f280049c-sysconfig-missing-pinmux-options-for-sci

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试帮助客户确定原理图的引脚多路复用、并希望使用引脚多路复用工具/ SysConfig 来帮助完成该过程、但似乎该工具缺少 SCI 外设的引脚多路复用选项。 例如、我使用的是56引脚 RSH 封装、SysConfig 为我提供了以下 SCIA 选项:

但在数据表中、我看到 SCIA_RX 也可以多路复用到引脚44、56和31。

我有什么问题吗、或者是否有某些原因导致这些额外的引脚无法在 syscfg 中报告?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐先生

    感谢您使用 Pinmux 工具并与我们分享您的问题。 我认为这种混淆来自 GPIO#与 PIN#。 您提到的引脚(44、56、31)与选项中显示的 GPIO 相对应。 在 pinmux 工具中、您可以选择启用 PIN 码、使其也与 GPIO#一起显示 (可在"设置"下使用)

    此外、请使用功能更强大的 C2000 SysConfig 实用程序、该实用程序不仅可以配置引脚多路复用器、还可以编写 C 代码来配置外设。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐先生

    我有什么可以帮助的吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    不,我认为这就是我所需要的一切,谢谢!

    Munan