This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:ADC 的 RC 滤波器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938147/tmdscncd28388d-rc-filter-for-adc

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我想在 TMDSCNCD28388D ADC 输入上添加 RC 滤波器。 在数据表中,它显示“适用于所有 ADCinput 的 C16-C27、C32-C43 OptionalRC Inputfilter”。 但我无法找到它们是如何连接的? 哪个焊盘连接到哪个 ADC 输入? 有60个不同的 ADC 输入、我如何确定哪些焊盘用于我要使用的 ADC 输入。 如果能提供更详细的信息、那将会很好。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    请参阅以下位置的 C2000ware 中的控制卡原理图:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    相关的 Rs 和 Cs 显示在原理图的第4页上。