This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SFRA:控制套件中的 MATLAB 脚本似乎未将 SFRA 输出转换为我想要的内容

Guru**** 2386590 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938330/tms320f280049-sfra-matlab-script-in-control-suite-didn-t-seems-to-convert-sfra-output-to-what-i-want

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITE

您好专家、

我正在 SFRA 中进行研究、并对"Buck_F28004x"示例执行一些测试。 我的目的是将 SFRA 的原始数据转换为 MATLAB 中的传递函数。 我遇到的问题是、我从"C:\ti\controlSUITE_3_4_9\libs\app_libs\SFRA\v1_20_00_00\Scripts"中提供的 MATLAB 脚本获得的结果与 SFRA 中显示的结果不同。 如下所示。

请问问题是什么?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    我现在可以结束这个问题。 它只是如何在软件中显示相移。

    谢谢

    谢尔登