This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D/XRSn

Guru**** 2046040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936724/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-xrsn

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 TMS320F28379D、当我在目标上运行程序时、引脚 XRSn 上有一个低电平、这会导致目标断开连接、出现问题?我需要帮助、感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TI EVM 还是您的定制板? 您还在运行哪个代码? 是您的定制代码还是任何 C2000ware 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我在我的定制板上运行 TI C2000ware 示例。

    3v3、1v2稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么是特定示例?  您能否运行 blinky_led 等简单示例?

    它是转到 main()函数,还是在该函数之前?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我发现了这个问题、当我没有运行程序时、XRSn 切换频率大约为15ms、XRSn 低电平大约为1.2ms。图如下。

    我使用  信号示波器测试了我的定制板、3V3和1v2误差约为50mV、导致 XRSn 复位的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题、因为散热焊盘焊接不好。