This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28379D:在 MATLAB 上与 F28379D 通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937691/compiler-launchxl-f28379d-communicate-with-f28379d-on-matlab

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

基本上、当我使用脚本在 MATLAB 中为 Arduino 和 Raspberry Pi 编写代码时、我首先要定义一个对象、例如 Arduino 的"a=Arduino ();"和 Raspberry Pi 的"a=raspi ();"。 这是 在电路板和计算机之间建立连接的初始步骤。

如何为 LAUNCHXL-F28379D 定义类似的内容? 我已经搜索了很多内容、似乎 LAUNCHXL-F28379D 适用于 Simulink、但实际上、应该有一种与 电路板 LAUNCHXL-F28379D 进行交互的方法。

有什么建议或经验?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下入门指南、

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未阅读我的问题。 这不是我要找的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fati、

    MathWorks 创建了对 Arduino 和 Raspberry Pi 的特殊支持、这些产品直接从 MATLAB 工作、是各自 MATLAB 硬件支持包的一部分。  我们没有适用于 C2000的类似 MATLAB 封装;但我们有一个通过 Embedded Coder 进行嵌入式编程的完整解决方案。 有关完整 C2000解决方案的信息、请访问以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    如果您真的想、似乎可以自己创建通信对象-但我真的无法告诉您从哪里开始。 C2000不使用像 RPi 这样的以太网、因此我认为您需要从头开始构建一切。

    另一个值得考虑的选项是使用 CCS 管理连接、然后与 CCS 进行通信以将数据路由到 MATLAB。 实际上、我们使用 CCS 与封装中的 C2000进行通信(下载代码、记录和调优参数)。

    HTH、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的留言。

    事实上、我在该链接上看到的所有内容都是关于 Simulink 的、而不是我想要的。 正如我提到过的、首先应定义您所说的对象、MATLAB 无法通过 M-files 和脚本进行此操作。

    我不想去学习另一种语言。 自2008年以来、我一直在使用 MATLAB、我的大部分工作都是由 MATLAB 完成的。 这就是为什么在 CCS 中编写代码是一项主要挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在谷歌上看到的唯一可能起作用的东西是:我认为这不是你想要的。

    https://engineering.purdue.edu/~ece495/Power_Electronics_Lab/exp2.pdf

    我不知道有什么东西能满足你的要求-你需要提出你自己的解决方案。 我要说的是、我从未听说过其他客户的类似请求。 然而、这似乎在技术上是可行的、但可能有很大的难度。 这方面我真的帮不上什么忙,远远超出了我的专业知识。 MathWorks 技术支持 可能会有一些建议;您可以尝试直接联系他们。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系 了 Antonin ( MathWorks 的一名员工)、但我没有收到 MathWorks 的任何回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fati、

    Antonin 的团队构建了我以前连接过的 Embedded Coder 解决方案;我们没有基于 MATLAB 的解决方案。  

    -b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打电话给 MATLAB 支持团队、在电话上等待了很长时间。 MATLAB 似乎 没有基于 MATLAB 的解决方案。