This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:EMIF 上的 VCRC

Guru**** 2530240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937964/tms320f28386d-vcrc-on-emif

器件型号:TMS320F28386D

您好!

 TMS320C28x 扩展指令集文档的状态:

VCRC 指令可以对存储在 C28x ROM、RAM 和闪存中的数据执行 CRC 计算
在应用程序运行期间检查它们的完整性。 CRC 可通过 C28x 应用程序代码进行计算
使用本节中描述的与 CRC 相关的 VCRC 指令。

您是否确认无法通过 EMIF 在外部存储器(RAM 类型)上执行此操作?

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、

    [报价] 您是否确认无法通过 EMIF 在外部存储器(RAM 类型)上执行此操作? [/报价]

    我也应该可以使用外部 RAM。 基本上是 CPU 可以直接读取的任何存储器。 它不工作吗?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不确定文档中的句子。

    我尚未进行测试、我们处于早期设计阶段、因此我们的硬件尚不可用。
    我在搜索该信息以了解我们是否将此模块用于 CRC 计算、从而在所连接模块的规格中定义多项式。

    我想我稍后将会体验。

    克莱蒙特