This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:触发软件中断

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937952/tms320f28379d-triggering-a-software-interrupt

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我对软件中断有疑问。

在我的应用中、我希望通过设置 PIEIFRx 寄存器中的一个位来触发软件中断。

 

是否允许将中断通道用于中断、而中断通道不是从 INT3.16或 INT4.16等外设中断源中使用的?

 

非常感谢

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    是的、您可以使用空插槽作为软件中断。

    此致、

    Vivek Singh