工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我叫 Iulian Popa。
我是´m 萨拉戈萨大学的学生。 我使用您的开发板'LAUNCHXL-F280049C'之一、我有一些问题和疑问。 ´m、我使用以下命令:
- CodeComposer 版本9.3
- C2000Ware 版本3.1.0.00
´m 我说过、当我´m 写入程序到 F280048闪存存储器中时、我遇到了问题。 我已使用 driverlib 数据将项目开发到 LAUNCHXL-F280049C 中、但所有 GPIO 和信号均已编程为适合 F280048 (F280048已焊接在外部 PCB 中)。 要编程到 F280048的 RAM 存储器中、代码 I´ve 使用 LAUNCHXL-F280049C 的 XDS100调试探针开发了 I´m、该调试探针使用2引脚高级模式(TMS、TCK 和 GND)对 F280048进行编程。
我的问题是:如何使用 LAUNCHXL 的 XDS100对 F280048微控制器闪存中开发的代码进行编程? 我应该执行哪些步骤才能通过 LAUNCHXL-F280049C 的 XDS100将代码写入 F280048的闪存?
我希望我的问题可以理解:D.
此致、Iulian。