This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:用于 EABI 的闪存 API 库

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937564/tms320f280049-flash-api-library-for-eabi

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的客户正在寻找用于 EABI 构建的 F28004x 闪存 API 库。  最新的 C2000Ware v3.02.00.00似乎没有它。

根据此主题 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/889118/3287262#3287262、EABI API 本应在2020年3月完成。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    ROM 闪存 API 符号库在3月份发布(我认为它应该在 C2000Ware_3_01_00_00之后)。

    我将进行检查并告知您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    由于闪存 API 位于 ROM 中、看起来 ROM 闪存 API EABI 符号库已添加到以下路径:

    C2000Ware_3_0x_00_00\libraries\boot_rom\f28004x\revB\rom_symbol_libs\Flash_API\F021_API_F28004x_FPU32_ROM_EABI

    请让客户在此路径上使用库。   

    我将提交一个 TT、从 C2000Ware_3_02_00_00\libraries\flash_api\f28004x\lib 中删除 COFF ROM 符号库、因为它也与 EABI ROM API 符号库一同提供。  我还将更新指南以反映这一点。 谢谢你。

    此致、
    Vamsi