This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CLA 上的 SFRA?

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937180/tms320f280049-sfra-on-cla

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SFRA

客户尝试使用 SFRA 进行一些分析、但他们的控制环路都在 CLA 上。  我认为 SFRA 仅在主 CPU 上运行、对吧?  人们通常如何处理这种情况?  它们是否必须将控制环路移动到 CPU?

谢谢、此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    是的、我们没有 CLA 上的 SFRA 端口、  

    这有一些传统的根源、CLA 没有后台任务、在 F28004x 上、我们可以移植它、但它没有被优先化。  

    可以在 C28x 上运行 SFRA、然后调用 CLA 任务来运行控制循环、在 F28004x 上拆分存储器时、这是可能的、这不是理想的、但这是一种方法。

    通常、我们在 C28x 上运行所有内容、然后在 CLA 上使用相同的系数、从而避免了在 CLA 上使用 SFRA。