This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280025:SysConfig Pinmux 无选项?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936783/ccs-tms320f280025-sysconfig-pinmux-none-option

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

软件团队、

好的、SysConfig 真的很棒。  向支持此功能的团队以及 CCS 团队成员致敬、感谢他们的实施。

在使用它时、我看到的一个缺点是它缺少不为引脚分配外设功能的选项。  例如、我有一些串行外设输出引脚、其中一个外设使用 GPIO1。  我还想使用 EPWM1、但只需将 A 输出到 GPIO0、而完全不使用 B 通道。  pinmux 下拉列表中应该有一个选项允许此操作、但它不存在。  相反、它告诉我引脚冲突、因为它不会让我使用 B 通道。

我99%肯定您已经知道这一短暂的到来、但有1%的机会、我认为您不应该提出它。

最棒的

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点,SysConfig 项目缺少闪存构建配置;)

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 托盘、

    很高兴看到您正在使用最新的 C2000器件、感谢您提供宝贵的反馈。 我们将研究这些问题,并期待您的更多信息:-)。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托盘、

    我已确保实现此功能。 在用例选项中、选择自定义功能、然后仅选择要使用的外设引脚。

    感谢您的反馈!

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    谢谢、我现在看到了。   

    关于 SysConfig、还有一件事。  SPI 比特率的默认字段值为25k。  使用 topolino 的默认时钟、这会产生25M 的 LSPCLK、而 SPI 分频器则无法实现该值、并导致 SPI_setConfig 中的断言失败。  您可能希望将其提高到500k 等更合理的值。

    我花了一秒钟的时间才明白这一点、因为链接了示例以使用预编译库。  当您尝试进入 setConfig 函数时、它会在您的编译机器上查找文件。  另外需要注意的是、使用定位文件按钮将其指向复制到工程中的 driverlib 源文件不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、

    感谢您的参与、我会将此文件归档、以便在下一个版本中修复!

    NIMA