This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:32通道 PWM

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936777/tms320f28384d-32-channel-pwm

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DC2000WARE

大家好、

我们希望使用电机驱动器功率级驱动3个电机。  是否可以从 TMS320F28384D 微控制器获得足够的 PWM 通道? 我们将 TMS320F28379D 微控制器用于双电机驱动、但对于3个电机、它不适用。  

如果可能、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2837x 包括多达12个具有24个通道的 ePWM 模块。  通常、每个逆变器将采用3个 ePWM 模块(6个通道)、因此应该已经足够3个电机。

    F2838x 包括多达16个具有32个通道的 ePWM 模块。

    这两个器件还 具有启用 CLB 的选项、CLB 可用于生成额外的 PWM 输出。 示例包括在 C2000Ware 中