This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280025:支持 SysConfig

Guru**** 2586405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936750/ccs-tms320f280025-sysconfig-support

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

嘿、嘿、Hey 软件团队!

我知道0025是全新的、但我正在对其进行一些开发、并想尝试一下这个新的 SysConfig。  我发现一个空项目中包含 SysConfig 文件、但双击该项目时出现错误!

这是否有效? 如果不是、如果省略此示例、直到支持此功能为止、用户体验是否会更好?

CCS 9.3.0

C2000 Ware 3.02.00.00

希望每个人都做得很好!!

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    是否可以安装 CCS 10.1? 我可以使用 CCS 10打开它。 我不确定 CCS 9.3是否支持该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至不知道10个都是在外面,哈哈。  我会尝试一下并报告。

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的自定义应用程序板正在工作:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 现在关闭线程。