This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:有关 ERAD 模块的一般问题

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936530/tms320f280049-general-questions-regarding-erad-module

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

我对 ERAD 有一些一般性问题、无法从文档中获得答案。

1、ERAD 如何计时? 在寄存器中写入值或使状态机工作时需要 I assum 时钟、但我无法找到与示例项目中其他外设类似的配置。

2.在 ERAD 寄存器说明中、我发现许多位具有"复位类型:ERAD_RESET"、您能帮我提供有关该复位源的更多信息吗?

表"11.4 ERAD 所有权、初始化和重置"我猜 ERAD 不需要特殊的启用过程和时钟设置。 它完全由两种复位和一种调试器事件初始化。 我的理解是否正确?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    对于#1、F28004x ERAD 时钟默认启用、因此您无需执行任何特殊操作。

    (F28002x 和 F2838x 略有变化、您可以参阅相应的 TRM)

    对于#2、您的理解是正确的、这个块可根据 DCON 或 SYSRSN 的所有权进行复位。