This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG 的驱动器

Guru**** 2896150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, TMS320F28027, TMS320F28052F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905292/c2000-gang-driver-of-the-c2000-gang

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGTMS320F28027FTMS320F28027TMS320F28052FUNIFLASH

尊敬的团队

我的客户正在使用 C2000-GANG。 它显示了连接到 PC 时的 MSP-GANG CDC。

此外、他们还测试了以下软件。 对 电路板进行编程时、它会反向刷写并产生错误。

TDI 保险丝 钥匙 1-8 全部 错误

e2e.ti.com/.../C2000_2D00_Gang_2D00_1v010100_2D00_Beta.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    USB 驱动程序正常。 在设备管理器下、C2000-GANG 的驱动程序显示为 MSP-GANG CDC。 它与 MSP-GANG 的 USB 驱动程序相同。 标签中显示为 G430BOOT 正常的引导版本。  HW PN:C2K 和访问代码 C2000-Gang 编程器显示一切正常。

    屏幕上显示的错误与保存的图像中的标题错误有关。 只需创建您自己的映像并将其另存为映像#1、一切都应该正常。  

    如果您发现任何问题、请告诉我。

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    目标是 TMS320F28027 。 显示错误23:MCU 设备初始化失败

    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    它看起来像是通信错误。 我注意到目标是由 C2000-GANG 提供的。 您的目标所需的电流小于150mA/可能是编程器过载、然后出现通信错误。 是否可以从外部电源为目标加电并重试?

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../783c9a392caecdea535598d6054df05c.mp4

     它可能会被 XDS100v3烧坏。 但它显示"当他们 使用 C2000 GANG 时、打开目标失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标板可通过 xds100v3进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    您是否就此离线联系 Elprotronic?

    如果没有、请联系他们。  他们知道这个问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

       请告诉我程序员的问题是什么。

     是不是一个坏的编程器,我已经尝试了很多次,它不起作用了

    这个愚蠢的程序员让我很困惑。

    请告诉我应该如何解决这个问题,我是否需要更改一个新问题

    此致!

    北京.王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们是否可以进行 WebEx 会话、然后我们将看到详细信息。

    此致
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gregory

      谢谢你的建议!  当然,我们可以做一个会议,请告诉我如何   开始会议,现在是什么时候了

     此致

    北京王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送您的电子邮件地址、然后我将向您发送 WebEx 邀请、

    此致、
    Gregory Czajkowski
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址是 wangbj888@126.com、 它是一封私人电子邮件、而不是公司电子邮件。

    通过其他方式、您可以为我提供会议编号或 URL、我 可以登录会议

    此致

    北京.王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

            我已经解决了问题,这是错误的 hexfile 问题,感谢您的努力,非常感谢

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory

        这个编程器是否支持 TMS320F28027F、 我在 spport MCU 列表中找不到它、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory

           如果编程器不支持 TMS320F28027F,您可以更新固件以支持 TMS320F28027F 芯片。

    非常感谢

    此致!

    北京王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    您是否与 Susan (此帖子的原始发起者)合作?

    如果没有、请为您的查询打开单独的帖子。 我与 Greg 讨论了 F28027F 支持增强功能。  请打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan:

       请帮忙确认下C2000 GANG编程器,现在支持TMS320F28027F芯片吗,我在C2000 GANG的手册中支持的MCU列表中没有发现这个芯片,现在只支持TMS320F28027、请确认下如果现在不支持TMS320F28027F芯片,能更新固件支持这个芯片吗。多谢

    王北京 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28027和 F28027F–与您用于闪存用途的资源(RAM、时钟、闪存等应该是一样的)应该没有任何区别。 我们将在列表中添加 F28027F、以避免混淆。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是否确定要 测试 F28027F。 我试过很多次了,都没成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 获得的这些信息。 我将检查实际单元、但获取它需要一些时间。

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory:

        我们是否可以进行微信会话以查看我的操作是否正确 。

    此致!

    北京王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您昨天写道、使用 F28027时、一切正常、十六进制文件错误。 您是否对 F28027F 尝试过同样的操作?

    Gregory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经试过很多次了。 请安排您对 TMS320F28027F 的测试、如果您有结果、请告诉我。

    此致

    北京王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    由于 Greg 正在离线处理此问题、我将此主题的状态更改为等待。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vamsi

                您可以完成测试的时间。 我认为这是一项简单的测试。

    对于这个编程器、我浪费了一个月。  今天我测试了另一个芯片 TMS320F28052F、它是相同的、编程失败。

    但编程器的所有自检都是可以的。  因此,请给我一个答案,这个问题是什么。

    两年前我买了一个旧的,很容易使用,但这次我对这个感到非常失望。

    请尽快帮助解决此问题、最好安排另一次网络会议来查看详细信息。

    我们建议使用微信。  对于 WebEx、这对我们来说并不是很方便

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    正如我先前所要求的、您能否确认是否与 Susan (此主题的原始创建者)合作?

    我们无法跟踪同一个线程中的两个用户、因此会询问。 请澄清。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、北京、

    老款和膝款 C2000-GANG 之间没有很大的区别。 区别仅在于为目标器件供电。 如果您使用的是外部电源、则它是相同的。 我们测试了您遇到问题的 F28027。 我们还测试了 F2805x。 如果这在您的一方不起作用、则它必须是其他一些错误。 我更喜欢通过 WebEx 进行连接、因为我们可以在您的屏幕上看到您拥有的内容。 聊天仅提供许多限制。 如果您可以使用、我们可以使用其他连接。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏珊:

        你好,这个编程器的问题困扰我很久了,之前我以为是不支持28027F,今天我换了一个芯片28052F,仍旧不工作,2年前我用过这个编程器,很好用,现在不知道为什么不好用了。我现在联系ELPROTRONIC的技术,希望他们能安排一个视频会议,看下详细的情况,请你帮忙安排下,明天上午九点可以吗,干些您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vamsi

        我已通知 Susan。  您是否可以 安排上午9时(BeiJIG 时间)的上午会议。

    此致!

    北京王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我去联系一下ELPROTRONIC的技术,看他们明天上午是否有时间。但是ELPROTRONIC的技术可能在美国或者欧洲,所以时间可能会需要修改一下。μ A

    我先去确认一下后给您回复 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    客户用 28052F 和 C2000-GANG 一起使用、还是不幸运。

    因此他们希望 通过 WebEx 进行连接。  您是否可以 安排上午9时(BeiJIG 时间)的上午会议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、北京、

    上次、我们在 WebEx 上等待了30分钟、然后离开时以为客户可能已经解决了。  

    Greg 可以支持 WebEx 通话。  我要让他确认适合他的日期/时间。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的地址发送给我、然后我将设置 WebEx。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wangbj888@126.com

    此致!

    北正王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏珊:

       你好!μ A

     这个编程器的问题一直没有解决,昨天厂家的工程师组织了一个网络会议,诊断了半天也没有结果,后面不知道怎么搞了。μ A

    能否请你们下个结论这个编程器是好的还是坏的,坏的我要退货,现在经销商说这个是好的,也不给退货。μ A

    你们看怎么处理,谢谢 μ A

    王北京 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elprotronic 正致力于在其侧面复制它。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi:

        您可以给我一个答案多长时间。  您能否确认此编程器是否损坏。

    这是一个简单的问题,你为什么要花这么长时间,这是一个很好的问题。

    此致

    北京王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    这不是 TI 提供的工具。  该工具来自 Elprotronic。   

    请注意、由于其侧面有鲜明的色彩、因此可能存在实际限制。  截至2020年6月12日、Greg 表示他无法在自己的一方提出相同的问题、并且正在着手解决该问题。  上周晚些时候、您只有他们参加了调试会话。  请给他们一些时间来处理它。   

    您可以直接在支持电子邮件 support@elprotronic.com 上与 Greg 讨论。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

          许多日子已经过去了。  您是否很难诊断此问题。

    如果您需要有关此程序员的更多信息,请告诉我。

     此致!

    北京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

     在 F28052F 器件上、TI 已保护 Zone1并将 RAML0分配给 Zone1。  因此、ZONE1和 RAML0不适用于客户应用。

    我要求 Greg 检查 Gang 工具是否正在使用 RAML0。  如果是、他必须将工具更改为不使用 RAML0。

    他可能已订购 F28052F 器件进行检查。  不确定他是否收到。  我将与他核实。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    在此主题中、您讨论了3个不同的器件。

    由于通过修复 hex 文件来解决原始问题、我建议您打开 F28052F 问题和 F28027F 问题的新线程。  这有助于将他们分配给相应的专家、并更快地推动他们的发展。

    2020年6月30日添加的注释:我没有收到 Elprotronic 的回复。    

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    我使用 Elprotronic 进行了调试、并确认它在 F28052F 上使用 RAML0。  

    要求 Elprotronic 更新工具以使用其他 RAM 块。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

         非常高兴听到有关该问题的好消息。

     因此、您可以更新固件的时间以及 TMS320F28027F 的更新时间。

    是否与28027F 的问题相同、 您是否需要更新28027F 的编程器

    此致

    北京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    正如我提到过的、TI 不拥有此编程器。   

    我将让 Elprotronic 评论他们何时可以更新固件。 到目前为止、他们没有附带器件。 因此、您可能需要检查您一侧的更新固件、并确认以快速解决问题。   

    关于 F28027F:部件 ID 在 F28027和 F28027F 之间是不同的。  这可能是导致问题的原因。  我将再次让 Elprotronic 对此进行评论。

    注:正如我先前建议的、我们将无法在同一帖子中跟踪多个器件。 它将延迟支持。  因此,我建议为 F28027F 开设一个单独的职位,以便我可以将其指派给适当的专家。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    我向 Elprotronic 确认、到目前为止、F28027F 支持还没有添加到 Gang 中。  Elprotronic 现在正在添加它。

    关于 F28052F:您是否能够使用 CCS 或 UniFlash 成功加载映像?  Elprotronic 已重新检查并提到、RAML0未用于该器件的工具中。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

             我对这个程序员感到非常失望。  我不知道这个编程器发生了什么。

    在这款编程器使用三年前,它很容易使用,但现在却是一个笑话。

    现在、我不愿意浪费我的时间在这个笑话编程器上。 我要把它扔进垃圾里。

    感谢您的支持,您的工作做得很好,但本产品肯定有一些问题。 这是浪费  时间。

    再见,祝您好运!

    此致!

    北京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京

    我可以理解您的沮丧。  我们对解决这一问题所花的时间感到遗憾。

    我认为 Elprotronic 目前存在资源问题。 因此,我们没有听到他们的回声。

    我会不断提醒 Elprotronic 离线。  如果他们作出回应、我将在论坛上更新。

    很抱歉、我无法超越这一点提供帮助。   

    谢谢、此致、

    Vamsi