This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8302-HC-C2-KIT:LoadJSfile 错误

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909337/ccs-drv8302-hc-c2-kit-loadjsfile-error

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将此套件与 PM_Sensorless 程序配合使用、但当我尝试在脚本控制台中加载 Java 脚本时、会出现错误消息:

"缺少;在声明[我的 js 位置]之前"。

我尝试在文档中找到答案、但我没有找到答案。

我使用的是 CCS 9、而文档涉及 ccs4、但无法安装此版本。

是否有人可以解决我的问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以忽略此选项、将相关变量直接添加到监视窗口以进行调试。 js 只是用于添加观察窗口变量。

    或参阅以下代码以更改.js 文件。

    //AddWatchWindowVars_F2803x.js

    //添加监视窗口变量
    expRemoveAll();
    expAdd ("EnableFlag"、getDecimal());
    expAdd ("DRV_RESET"、getDecimal ());
    expAdd ("IsrTicker"、getDecimal());

    expAdd ("SpeedRef"、getQValue (24));
    expAdd ("VdTesting"、getQValue (24));
    expAdd ("VqTesting"、getQValue (24));

    expAdd ("cal_offset_a"、getQValue (15));
    expAdd ("cal_offset_B"、getQValue (15));

    expAdd ("IDREF"、getQValue (24));
    expAdd ("IqRef"、getQValue (24));

    expAdd ("ls"、getDecimal());
    expAdd ("dlog.prescalar"、getDecimal());

    expAdd ("pid1_id.term.Ref"、getQValue (24));
    expAdd ("pid1_iq.term.Ref"、getQValue (24));
    expAdd ("pid1_id.term.FBK"、getQValue (24));
    expAdd ("pid1_iq.term.fbk"、getQValue (24));
    expAdd ("speed3.估算 速度"、getQValue (24));
    expAdd ("pid1_spd.param.kp"、getQValue (24));
    expAdd ("pid1_spd.param.Ki"、getQValue (24));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。  

    这意味着我需要将 PMSM 的无传感器 FOC 中的变量写入观察窗口吗?  

    我用您的替换了 Java 脚本中的程序,但它不起作用。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您执行的操作步骤是什么?

    您可以使用“View->Scripting Console”尝试此步骤,将.js 文件中的内容复制到“Scripting Console”窗口,然后单击“Enter”。

    如果仍然不起作用、则必须手动添加相关变量。 遗憾的是、我无法重复您提到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我将尝试它、我将告诉您它是否起作用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?  只是想检查一下您是否有任何更新,我一周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。