This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:谷底开关电路中的延迟块

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958634/ccs-tms320f28377s-delay-block-in-the-valley-switching-circuit

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我的问题与以下电路图中显示的延迟块有关。 是否可以将其用作开/关延迟元素、通过该元素可以使用计时器设置开通和/或关断延迟时间? 我提问的动机是了解是否可以对延迟块进行编程、以便滤除一些瞬态效应、从而不允许它们在电路中进一步传播。

如果有任何帮助,将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开/关延迟? 与中的延迟块一样、边沿滤波器之后的信号实际上完全被阻断、不会传播到 DCEVTFILT?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能澄清自己的要求吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ON 延迟的工作原理是、如果信号施加到输入端的时间比延迟时间长、那么它将输出信号、否则它将完全阻止信号。 我不想将其用于输出持续时间较短的事件。

    提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、不、这就是延迟的原因。 该延迟块将使您的信号及时推回。 为您的信号添加设定的延迟。 它不会阻止信号。

    NIMA