This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:技术参考手册

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958421/tms320f28388d-techniacl-reference-manual

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我不知道为什么 S0RAM 的目标地址范围不是0x2000 0000到 0x2000 3FFF、 并且 M1RAM 的目标地址范围不是0x0003 A400到 0x0003 A7FF 文献编号:SPRUII0B 的表5-46?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不清楚您的问题。 此表中提供的地址是在 BootROM 代码中用于复制到通过 IPC 接收的数据的地址、这些地址看起来正确。  

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek Singh:

    我不知道   为什么 S0RAM 的目标地址范围是从0x2000 0800到0x2000 0FCC、而不是文献编号:SPRUII0B 的表5-46中的0x2000 0000到0x2000 3FFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为引导代码仅使用该地址范围来处理数据、而不是使用 S0RAM 的完整范围。

    此致、

    Vivek Singh