This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:三角函数 aren't 使用 fastRTS 库返回正确的值。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958900/tms320f28069-trigonometric-functions-aren-t-returning-correct-value-using-fastrts-library

器件型号:TMS320F28069

您好!

我安装了 fastRTS 库以减少三角函数的执行时间。 在 CCS 中进行调试时、即当控制器卡连接到 PC 时、所有三角函数返回正确的值、但当控制器卡未连接到 PC 时、我打开该卡以执行代码、 这些函数不会返回正确的值、因此所有计算都出错。 请建议如何解决此问题。

谢谢、

Mayuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayuri、

    您能否提供有关您的设置、代码和应用的更多详细信息? 如何将计算结果转出? 您能向我们展示不同的输出吗?  

    -Shantanu