This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:通过 F28335对 FPGA 进行编程

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909101/tms320f28335-programming-fpga-from-f28335

器件型号:TMS320F28335

是否有人通过 F28335对基于闪存的 FPGA (例如 Microsemi 器件)进行编程?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mhal、

    是否有特定的协议(SPI、I2C、并行 IO 等)可用于从 C2000器件对 FPGA 进行编程? 我不确定我们团队中的某个人是否有专门的经验、但了解要使用的协议将会有所帮助。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mhal、

    您是否需要我们在这个问题上提供支持? 如果是、请提供上述附加信息。 否则、我将继续并关闭该帖子。

    最棒的

    Kevin