This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:InstaSpin 图形:响应缓慢或无响应

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959187/ccs-tms320f280041c-instaspin-graphing-either-slow-response-or-no-response

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:Code Composer Studio

我正在定制 TMS320F280041C 硬件上运行 InstaSpin 实验室程序。  该程序会运行(实验#is04)、但我不会获得图形输出或非常不一致的图形输出。  我正在使用 XDS110 USB JTAG、并且正在从 VM 运行。  您认为我需要更快的 JTAG 还是没有 VM?  或者、您是否有任何其他建议可用于获得良好的运行时图形输出?  这是一个常见问题吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS100USB 可能正常。 请参阅 is03或 is04的实验指南、使用带有图形工具的数据记录、该数据记录需要更大的存储器缓冲区来保存数据。

    问题可能来自您的操作系统、您可能会尝试使用 windows 或 macOS 运行 CCS。