This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:McD 示例

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/957909/tms320f280049-mcd-example

器件型号:TMS320F280049

您好!
F28004x 是否存在任何时钟缺失检测。 F28002x 有一个。 我可以将其用于 F28004x 吗? MCD 实现是否相同?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    是的 F28004x 还具有 MCD、F28002x 比 F28004x 具有一些增强功能、但您从附加 的 F28002x 线程中引用的实现(示例)也应适用于 F28004x。

    此致、

    Nirav