This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南#39

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909768/tms320f28069f-instaspin-foc-and-instaspin-motion-user-s-guide

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》(SPRUHJ1G)有一些疑问。

具体而言、它位于第4.8.1.2节"将数据表中的 ACIM 电机参数输入到 user.h 中"

声明如下:

我需要知道如何      获得和获得了上述信息。

他们是如何获得的?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在用户指南中介绍了如何设置 ACIM 电机参数、这些参数(R1、R2...) 可在数据表或电机铭牌中找到、或从电机制造商处获取、然后在用户指南中计算 RR、Rs 和 Ls 等式。

    也可以使用 lab02b/c 来识别电机参数(RR、Rs 和 Ls)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming Lao、您好!

    感谢您的评论。

    我假设 InstaSPIN 的电机识别过程 通过 空载测试和锁定转子测试找到 XM、X1和 X2。

    然后使用用户指南中给出的公式计算 RR 和 LS、如下所示:

    请告诉我上面       所述等式的数学背景。

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rs、Rr 和 Ls 将直接从 InstaSPIN 识别中获取。 如果您不想运行识别过程、本指南仅用于根据电机数据表计算这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming Lao、您好!

    感谢您的评论。

    好的。 让我们忘记 InstaSPIN 的识别过程。

    我的问题是关于用户指南公式。

    用户指南提供了参考电机数据计算 RR 和 LS 的公式、如下所示:

    上面列出的公式的数学背景是什么?

    感谢您的热情指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们在用户指南中所描述的全部内容、不能为您提供更多信息。 它应该足以设置参数以使电机旋转。