This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:文件加载程序:内存写入失败:下载到 OPT 区域时出现 unknow 错误。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/957957/tms320f28033-file-loader-memory-write-failed-unknow-error-when-download-to-opt-zone

器件型号:TMS320F28033

您好、专家、

我的客户遇到了下图所示的问题、 当下载/引导加载程序到选择区域时、存储器写入失败、并且地址为 origin = 0x3D7800、 length = 0x000400。  

顺便说一下、代码可以正常下载到闪存、这个问题只发生在生产线上的 F28033芯片的一部分、大约500个芯片上的 OTP 上。

您能否帮助分析导致此问题的因素、以及如何对其进行调试? 谢谢!

错误信息  

 正常现象  

器件型号

谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    客户是否成功对任何器件的 OTP 进行编程、或者在所有器件中都失败? 我正在尝试了解是否存在与链接器命令文件相关的任何问题。 他们是否检查了.map 文件以确保其段正确位于 OTP 范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 F28033器件中、用户 OTP (0x3D7800 - 0x3D7BFF)受 CSM 保护。 如果器件受到保护、除非您解锁器件、否则无法对用户 OTP 进行编程。 检查设备是否已锁定? 如果是、则解锁器件并对用户 OTP 进行编程。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh & Manoj、您好!

    • 此问题来自生产线、OTP.out 文件可以下载到大多数器件、如下图所示。 存储器地址分为数据表部分。
    • 器件未锁定、CSM 中没有密码。 可以正常下载闪存中的代码。

    您还需要有关此问题的哪些其他信息? 谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh & Manoj、您好!

    • 此问题来自生产线、OTP.out 文件可以下载到大多数器件、如下图所示。 存储器地址分为数据表部分。
    • 器件未锁定、CSM 中没有密码。 可以正常下载闪存中的代码。

    您还需要有关此问题的哪些其他信息? 谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能够在其他器件中对相同的.out 文件进行编程这一事实表明、.out 文件本身或硬件可能没有问题。 如果您在 CCS 中检查 OTP 存储器的内容、您会看到什么? 您能否向我们发送一些故障器件的 OTP 内存转储?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    您是否需要 OTP 的所有内容? 客户可以向您发送.out 文件吗?

    顺便说一下、为什么具有相同.out 文件的不同芯片之间的 OTP 存储器内容不同?

    谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价]您是否需要 OTP 的所有内容? [/报价]

    是的。 我想看看一些发生故障的器件的 OTP 内容。 具体而言、我想了解所有故障器件的 OTP 内容是否相似。

    [报价]客户是否可以向您发送.out 文件? [/报价]

    是的。 您可以通过私人电子邮件发送此邮件(及以上内容)。

    [引用]顺便说一下、为什么具有相同.out 文件的不同芯片之间的 OTP 存储器内容不同? [/报价]

    这种情况是否适用于 CCS 在编程时未报告任何错误的器件?