This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:VCU0 CRC 文档字节定义

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958405/tms320f280049-vcu0-crc-documentation-byte-definition

器件型号:TMS320F280049

软件团队、

在 VCU0库文档中、CRC 函数将 rxLen 参数描述为"以字节为单位的消息长度"。  由于我们都知道一个字节是16位、这可能会导致一些混淆 LOL

我建议您对文档进行澄清、以明确您所指的是8位字节。  喝过 C2000 Koolaid 的人可能会认为此参数采用 C2000字节(字)并传递其应传递的值减半。  也可以检查类型2和 VCRC 文档、看看它们是否也可以使用此澄清说明。

最棒的

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、

    当然。 我们将在进行修订时将其添加到文档中要更新的内容列表中。 感谢您的反馈。

    谢谢

    Aravindhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、

    我将关闭该线程。 是否有任何您想要立即解决的问题?

    谢谢

    Aravindhan