各位专家、您好!
我的客户希望在配备 ROS 的主机 PC 和 C2000之间以 rossserial (机器人操作系统的串行通信)进行通信。
是否有使用 C2000 SCI 的 rossserial 驱动程序的示例程序?
如果没有,将来是否有任何计划?
此致、
Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户希望在配备 ROS 的主机 PC 和 C2000之间以 rossserial (机器人操作系统的串行通信)进行通信。
是否有使用 C2000 SCI 的 rossserial 驱动程序的示例程序?
如果没有,将来是否有任何计划?
此致、
Sasaki
Sasaki、您好!
遗憾的是、目前我们没有用于 C2000 SCI 的串行驱动程序。 我不熟悉 rossserial 的详细信息、但是只要串行通信数据包本身符合 SCI/UART 协议标准(对于位时序、宽度等)、那么与 rossserial 进行 C2000通信就很容易。 此时需要实现包装程序。 当然、这要求数据速率在 C2000的波特率限制/可配置性范围内、但这应该是可行的。
请告诉我、这是否为您澄清了这一点!
此致、
Vince
大家好、Vince-San、
感谢你的答复。
[引用 USER="Vince Toledo]但是、只要串行通信数据包本身符合 SCI/UART 协议标准(对于位时序、宽度等)、那么与 rossserial 的 C2000通信就应该很容易实现。 此时需要实现包装程序。 当然、这要求数据速率在 C2000的波特率限制/可配置性范围内、但这应该是可能的。
我认为也是这样。
我将联系我的客户以调查和实施 rossal 协议。
此致、
Sasaki