This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:SPRC991:2803x C/C++头文件和外设示例快速入门

Guru**** 2541020 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958675/ccs-tms320f28034-sprc991-2803x-c-c-header-files-and-peripheral-examples-quick-start

器件型号:TMS320F28034
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

下午好!

 在 SPRC991中, 关于 目录结构,假设:  

\DSP2803x_headers


在哪里可以找到它? 在哪里可以找到这些示例?  




太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    应用手册中的示例应参考 controlSUITE SDK。 可从以下位置下载:

    www.ti.com/.../CONTROLSUITE

    controlSUITE SDK 未更新为新版本。 因此、建议使用 C2000ware 获取更新的 CCS 版本支持。 它附带了许多示例、例如 controlSUITE。

    www.ti.com/.../C2000WARE