This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:问题:无法重新加载代码并且 GPIO 引脚对地短路

Guru**** 2546920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908257/tms320f28034-issue-code-could-not-be-reloaded-and-gpios-pin-short-circuit-to-ground

器件型号:TMS320F28034

您好、专家、

客户遇到 F28034 GPIO 输出低电平和 对地短路的问题、如果将代码下载到 F28034、将会出现连接故障。

更改调试探针或下载线是无能为力的、而且不应出现焊接故障问题、因为这种情况发生在客户的产品上。

CCS 版本如下所示。

您对此问题是否有任何意见或调试建议? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此查询已分配给专家。 由于美国假期是在2005年5月25日、请在美国时间2005年6月26日之前回复。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    1. 有多少电路板存在此问题?
    2. 这是新设计还是客户已经制造了一段时间的设计?
    3. 这是零时间故障还是潜在故障?

    此外、我无法看到您附加的图像。 请重新上传。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    客户已经制造了一段时间、问题概率为10000的1。 设备发送回后、客户在尝试执行一些调试工作时遇到上述问题。

    我不太理解您提出的第三个问题、您能解释更多有关该问题的详细信息吗? 谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    对于上面的问题3:构建电路板后、客户是否立即看到此问题? 或者、在发现问题之前、是否必须在现场使用该板一段时间?

    您能否检查一些基本事项:

    1. 电压
      1. VDD
      2. VDDIO
      3. XRSn
    2. 仿真器能否连接到器件?
    3. 客户尝试下载代码时是否出现错误消息?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    1#问题板由客户发回。

    2#仿真器无法连接到器件。

    3#客户表示错误消息显示连接故障。

    对于电压测试、我将在客户发送给我后更新信息。

    谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    这仍然是个问题吗? 您是否听到过客户的反馈? 由于缺少回复、此主题将很快关闭。

    谢谢!
    Cody