This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:XDS110探针断开连接

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958277/ccs-tms320f280041c-xds110-probe-looses-connection

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:Code Composer Studio

您好! `m F280041C 驱动完整的 IGBT 桥。 我正在运行 InstaSPIN 库中的测试。 问题在于、当我向电桥施加高电压(300V)并启用 PWM 生成时、我的 PC 会断开与探头的连接。 它说它曾尝试几次读取寄存器、但失败了。 但控制器继续运行、没有问题->没有故障、没有问题。 我的 uC 与电力线是电隔离的、并且没有负载-没有电流。 我正在上传 JTAG 原理图。 跳线已断开。 我是否需要在线条上添加一些滤波器电容器? 如何防止此连接中断? 在低电压(例如65)下、只有在调试探针后尝试为电桥供电时、我才会遇到类似的问题。 我认为这是 dv/dt 问题。

任何想法?e2e.ti.com/.../ti-jtag.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AGND 和 DGND 未完全去耦、则可能会发生这种情况、但我不确定情况是否如此。  

    您能否验证您的接地是否正确分离?

    最棒的

    John