This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:如何解决28032的锁定问题

Guru**** 2392115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958268/ccs-tms320f28032-how-to-solve-lock-issue-of-28032

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、C2000团队、

我们找到了一个有问题的器件、我们可以将其连接到 JTAG、我们发现该器件已锁定、我们无法在输入密码后将其解锁。

我们尝试了 SCI 通信、但该器件未通过 SCI 进行回复。  

我们希望知道、为什么该器件被锁定?? 什么原因可能会导致这种情况??

谢谢你

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    根据您的电子邮件、我假设器件未通过在闪存中编程密码(CSM)来故意锁定。

    所有器件都来自 TI、处于擦除/解锁状态;唯一一种对密码进行编程(无意中)的方法是、如果一个正常的闪存编程过程被 XRSn 或电源故障中断。  

    在这些情况下、由于闪存处于编程过程中、密码位置可能会获得一些未擦除的值(并非总是如此)。  在这些情况下、由于不知道密码、因此器件被视为永久锁定、需要更换。

    让我知道客户是否可以验证尝试闪存程序时是否出现错误、这将会相关、或者没有尝试编程。

    最棒的
    Matthew