This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049 VCU 示例(VCU I 示例)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/957843/tms320f280049-f280049-vcu-example-vcu-i-example

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

在最新的 C2000ware 中、我们可以找到标记为 VCU 0和 VCU 2的示例项目和源代码、但我的客户希望基于 F280049器件的 VCU 1进行开发。 我应该使用哪个示例? 您能在这里给我们一条指南吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    他想要实现什么功能? 是 FFT 还是某种算法?  

    谢谢

    Aravindhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aravindhan、

    我们在 VCU0和 VCU1中发现了相似性、因此我们决定改用 VCU0源代码和示例。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sheldon。

    Aravindhan