主题中讨论的其他器件:C2000WARE
下午好!
我有一个天真的问题。 我们正在尝试构建一个实时系统来执行 Bayesian 估算、其中输入信号是来自单个光子探测器的脉冲数。
您能不能建议大家在给定的微秒数内使用 C2000系列来计算 TTL 脉冲(长40ns)吗? 你会怎么做?
经过一些处理、即通过 Bayes 规则更新概率分布(浮点数数组)、并为下一次测量选择最佳设置、系统应输出16位整数。 我们希望尽快执行此操作。 您会推荐什么器件? 鉴于我们是一家物理实验室(而不是一家工程公司)、我们需要一个评估板
谢谢!
-C