This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:Vregenz 不支持 Delfino's

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/957620/tms320f28376s-vregenz-not-supportet-for-delfino-s

器件型号:TMS320F28376S

 Delfino 不支持使用内部1.2V。 无论此要求如何、我们  都通过将 Vregenz 连接到 VSS (板接地)来错误配置 Delfino TMS320F28376S。 我们 从未见过任何功能问题、但也没有使用完全的内部 功能。 现在、我尝试弄清楚 我们是否需要重新设计来从外部提供1.2V 电压 。 您是否已从1.2V 内部电源获得有关最大电流和热性能方面的一些性能数据。  这种配置错误会触发什么类型的故障、哪些 功能将受到影响? 故障是否会触发 XRSn?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    为了更好地了解这里的限制、我必须咨询团队中的一些人员。  我认为、一般来说、这种情况的原因是器件在运行条件下的最大电流消耗太大。  这将通过器件利用率以及器件看到的温度(T 环境温度)来缓解。

    如果您可以对系统中预期看到的温度范围进行并联注释、则可能有助于进一步限制。

    我将不迟于 tomm EOD 发布更新、但希望比该更新更快。

    最棒的
    Matthew    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew

    感谢您的快速回复。 仪器温度介于15-30°C 之间 我们系统中器件的最高暴露温度约为60°C

    希望这有助于进一步分析

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    这里有一些摆动空间、但我认为如果您看到 Iddo 电流为320mA 或更低、您应该可以。  我的不确定性是、由于我们使用的是 VREG、因此我们不能精确地知道这一部分流向 VREG/IDD 部分、而这只是 VREG 被禁用时在该电源轨上会看到的正常 VDDIO/IDDIO 电流。

    根据过去的经验、IDDIO 负载可能会有很大的变化、具体取决于 GPIO 上的负载及其开关频率。  我的观点是、如果您超过/接近320mA、我们可能会有一些裕度、我们可以查看其他一些数据点来做出决策。

    我想、如果您的 Tmax 为60C、那么您将完全低于上述温度;正如我在更高温度时提到的、泄漏电流开始成为影响总允许电流的一个因素。  如果您在60C 下进行电流测量、也有助于巩固此用例。

    如果 VDD/IDD 电流过高、会发生什么情况、您的假设是电流、因为我们将开始降低电源电压并最终使片上电压监控器跳闸。  在这方面、如果您目前没有发现任何问题(并且有一些数据处于临时状态)、我们很可能可以。

    最棒的

    Matthew