This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:16位 EMIF1

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/957911/tms320f28379d-16-bit-emif1

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想在 16位模式下使用 EMIF1 (我使用的是176引脚封装)。 EM1D12对应于 GPIO72、GPIO72也是引导模式引脚。

如何继续使用这两个功能(EM1D12和引导模式)? 我们是否可以在另一个引脚上移动引导模式?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 如何继续使用这两个函数(EM1D12和引导模式)? 我们是否可以在另一个引脚上移动引导模式? [/报价]

    出于引导目的、您可以在 EM1D12上设置周上拉或下拉电阻、并将其用作数据引脚。 默认情况 下、除非 EMIF 启动在引导后发生的操作、否则不会驱动该引脚、因此这不应成为问题。 您还可以通过对用户 OTP 位置进行编程、将另一个引脚用作引导引脚。  

    此致、

    Vivek Singh