This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SDFM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904915/tms320f280049-sdfm

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我们使用的是 TMS320F280049 (100引脚)板、在这个板中、我们将使用 SDFM 来测量电流(用于电机控制)。我有疑问的是 SDFM 是否具有 ADC 或我们是否在外部连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SD 调制器需要外部连接、SDFM 用作 SD 调制器位流输出的数字滤波器。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,但是 SDFM 是一个输入引脚,我们在这里得到它的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、外部 Σ-Δ ADC 的输出是 SDFM 模块的输入。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、SDFM 的输出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDFM 模块中可用的每个滤波器的输出可在 SDDATx 寄存器中获得、即 SDDATA1、SDDATA2、SDDATA3和 SDDATA4。 有关 SDFM 特性的更多详细信息、请参阅 C2000Ware 下的器件 TRM 和 SDFM 示例。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有显示280049 CPU SDFM 用法的应用手册? 我认为在过去的几天 里,应该 就像你说的那样。但是现在,他们通常会向 CPU 提供所有需要的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有显示280049 CPU SDFM 用法的应用手册? 我们将在项目中使用 SDFM,它是否需要从外部连接 SD 模块? 因为现在、每天的 CPU 在内部对所有必需的部件进行了分层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDFM 示例出现在最新的 C2000Ware 软件包中、其位置为 :C2000Ware_3_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\sdfm

    [引用 USER="KAGITHA VENKATESWARAO Rajeswari kagitha">我们将在项目中使用 SDFM,是否需要从外部连接 SD 模块? 因为现在、CPU 在内部被删除了所有必需的部件[/报价]

    我想我已经在上述帖子中回答了这个问题。 SDFM 模块是一个数字滤波器模块、用于过滤 Σ-Δ ADC 输出。 Σ-Δ ADC 需要外部连接。 Σ-Δ ADC 需要在外部连接、即使在 controlCARD 和 LaunchPad 等评估板中也是如此。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 先生/女士

     您已经回答了我的问题、SD 模块在外部连接到 sdfm、但我对 SD 模块连接方式有疑问?  是否有任何与该连接相关的应用手册。 我们在电机控制中使用 sdfm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 C2000Ware 中提供的 SDFM 示例。 这些示例还包含与连接相关的详细信息、作为示例说明的一部分。 此外、您还可以参考器件数据表来检查 SDFM 相关引脚的详细信息。

    谢谢

    Vasudha