This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:校准完成后电机未旋转。

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905777/tms320f28378d-the-motor-did-not-turn-after-the-calibration-done

器件型号:TMS320F28378D

大家好、

美好的一天!

当前正在运行 dual_axis 伺服驱动器 FCL_QEP_f2837x 项目、并且我处于构建级别4。

在校准过程中、电机至少转动90至120度。 但在校准后

电机将不再运行。 它会振动。 问题、我如何才能使电机持续运行

校准后?

希望有人可以帮助我解决这个问题。

此致、

莱斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀疑编码器和电机的旋转感应是否相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们问题是否得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来问题已解决、无需更多支持、因此关闭此主题。