This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388与 DP83822的 P17链接

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908897/tms320f28388d-tms320f28388-link-with-p17-of-dp83822

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDXCNCD28388DC2000WAREDP83826E

尊敬的团队:

我想确认如何将 TMS320F28388的 ESC 控制与 DP83822相连。 将 GPIO 143/144连接到 LED 链路0/1、将 GPIO 148/9连接到 PHY 0链路/PHY 1链路是否正确?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    您是否看过 controlCARD 的原理图? 它们展示了如何连接此器件、可在 C2000Ware\boards\controlCARDs\TMDXCNCD28388D\Rev.A 中找到

    GPIO143/144连接到 RJ45连接器中绿色 LED 的阴极。 这是用于打开 LED 的输出。

    连接到 DP83822 (RHB 封装)引脚17的 GPIO 148/149应连接到 RJ45连接器中黄色 LED 的阴极。

    控制卡使用 DP83822 10/100M 以太网 PHY 进行 EtherCAT 通信。 PHY 具有 242ns 的低往返(TX+RX)延迟和强大的 EMI/EMC 性能。  此设计还建议使用 DP83826E/I 作为替代10/100M 以太网 PHY。 DP83826E 进一步提高了延迟性能、确定性延迟< 216ns +/- 2ns、固定 XI 到 TX_CLK 时钟相位+/- 2ns、并具有强大的 EMI/EMC 性能、因此适用于实时应用。 有关更多详细信息、请参阅以下链接中的 DP83826数据表

    https://www.ti.com/product/DP83826E

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回复。 我知道、EtherCAT 具有标准 LED 指示灯:ERR/RUN/Link。 我想知道、在参考设计原理图中、绿色 LED 对应于 EtherCAT 的链路、黄色 LED 对应?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    GPIO 144指示链路处于活动状态、GPIO 148指示链路状态。 按照标准、链路状态指示灯应为黄色。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    根据与客户的讨论、我们仍然对这个问题感到困惑。

    对于一般的 etherCAT 指示灯、ERR/RUN/2链接。  EtherCAT 的每个链路将连接1个 GPIO 以显示2个不同的状态。 当指示灯亮起时、表示连接成功。 当光线闪烁时、这意味着数据正在传输。 那么、我们很困惑、似乎我们有2个 GPIO 与1个 EtherCAT 端口相连、以涵盖28388的这两个状态?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    我们为具有2个端口的 EtherCAT 从站控制器总共实现了6个指示灯。 请查看我在上面提到的 controlCARD 原理图。

    在 controlCARD 中、我们使用:

    1. 用于红色错误 LED 的 GPIO 145
    2. 用于绿色运行 LED 的 GPIO 146
    3. GPIO 143用于端口0的绿色 LED
    4. GPIO 148用于端口0的黄色 LED
    5. GPIO 144用于端口1的绿色 LED
    6. 端口1的黄色 LED 的 GPIO 149

    数据表和技术参考手册中介绍了每个 GPIO 的建议。

    此致、
    Cody