This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:PWM (F28069M)和 ePWM (F280049C)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956721/launchxl-f280049c-pwm-f28069m-and-epwm-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

尊敬的 TI:

我要将实验11e 的69M 移植到49C。 但它们之间的 PWM 控制功能在很大程度上不同。

如何将69M 更改为49C 的以下函数。

PWM_setOneShotscope (hal.pwmHandle[PWM_NUMBER_1]);
PWM_clearOneShotscope (hal.pwmHandle[PWM_NUMBER_2]);
PWM_clearOneShotscope (hal.pwmHandle[PWM_NUMBER_3]);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于 instaspin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280049c 已有 instaspin 示例和实验、它包含所有可用作参考的移植代码+您可以将旧器件的代码与 F280049C 的代码进行比较。

    下载 MCSDK 并查看 F280049C LaunchPad 的解决方案。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nima、

    谢谢,我认为我已经找到了相应的功能。